结果:找到"AOC线缆 100G QSFP28 AOC 光模块",相关内容1000条
  • 100GQSFP28AOC有源光缆的分类及应用
  • AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器能够提供光电转换以及光传输功能。AOC有源光缆有不同传输速率和封装类型,本期文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家了解100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的分类100GAOC有源光缆可以分为100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28to2x50GQSFP28AOC分支有源光缆、100GQSFP28to4x25GSFP28AOC分支有源光缆。1、100GQSFP28toQSF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 AOC有源 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-04-18 14:42:00
  • 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
  • 随着大规模信息系统的革命化进步,云计算技术以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。近些年来,AOC不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC是近年正值当红的产品,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款产品。一、200GQSFP28-DDAOC有源光缆简介1、200GQSFP28-AOC有源光缆采用可热插拔QSFP-DD封装形式,波长为850nm,两端的光收发器的最大传输速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G有源 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-19 15:14:00
  • 100G数据中心短距离低成本传输方案-QSFP28AOC有源光缆
  • 随着大数据和云计算的迅猛发展,数据传输需求的日渐增大,数据中心开始向100G速率方向迈进。100GAOC有源光缆AOC作为100G数据中心短距离数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。易天光通信(ETU-LINK)的100GAOC有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。100GAOC有源光缆分类1、100GbpsQSFP28toQSFP28AOC有源光缆100GbpsQSFP28toQSFP28AOC是四通道全双工有源光缆,两端均为QSFP28连接器,每通道传输数据速率可达26...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G有源 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-14 16:29:00
  • 数据中心100G以太网布线方案
  • 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G DAC高速线 AOC有源 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
  • 100GAOC有源光缆数据中心互连首选方案
  • 有源光缆AOC作为大数据时代的高性能计算和数据中心主要传输媒质,具有带宽高、抗电磁干扰、传输距离长、功耗低、线缆体积小使用方便、符合机房密集布线使用等优点。今天,易天光通信(ETU-LINK)为大家全面介绍有源光缆AOC。有源光缆AOC分类有哪些?目前易天光通信的有源光缆AOC有200GAOC、100GAOC、56GAOC、40GAOC、28GAOC、25GAOC、10GAOC等等。接下来,着重为大家介绍高端市场需求的是100G有源光缆AOC产品。100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆四通道全双工有源光缆,OM3光纤传输距离70m,使用OM4光纤传输100m,每个通道最高传输速率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G有源 AOC有源 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-29 08:41:00
  • 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
  • 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 线 有源 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
  • 「AOC线缆」100GQSFP28AOC有源光缆类型有哪些呢?
  • 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多,此时基于铜线的电缆系统就显得捉襟见肘。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易天光通信给大家介绍的是100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的结构简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成。100GQSFP28AOC有源光缆有哪些呢?100GAOC有100GQSFP28有源光缆AOC和100GQSFP28to...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线 100G QSFP28 AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-01 14:34:00
  • 解析有源光缆AOC结构功能及产品应用
  • 有源光缆是由集成光电器件组成的,用于在数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电一光一电转换,使用光缆的优越性进行数据的传输。简单来说可以把有源光缆看成两个光收发器(Transceiver)及光缆跳线(Jumper)组成的一套系统,不过这个系统相对独立器件组成的系统速率更高、可靠性更好。图1所示为有源光缆的典型结构示意图:和传统线缆比较,有源光缆集成了多模光纤光缆和光收发、控制芯片,具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线 有源 千兆单 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-03 16:35:00
  • 100GAOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
  • 我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100GAOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆和100G高速线缆的区别有哪些。何为100GAOC有源光缆?100GAOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 有源 高速线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 15:07:00
  • AOC专题:什么是有源光缆AOC?有哪些速率?有哪些优点和缺点?
  • 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆AOC产品应运而生。既然有源光缆是为了满足更好宽带和密度而诞生的产物,那么,你知不知到什么是有源光缆AOC?有源光缆AOC有哪些应用?它又有哪些优点和缺点?下面就由小编一一为你解答。什么是有源光缆AOC?有源光缆(ActiveOpticalCables,简称AOC)是两端装有光收发器件的光纤跳线,需要借助外部能量来完成光/电信号的相互转化。有源光缆AOC由哪些零件组成?有源光缆由四个主要的零件组成,高密度电接头是其中一个部件。作为接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 有源AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-21 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: